El aeropuerto de Copenhague se renueva energéticamente con una solución de iluminación impresa en 3D
Fondo
El Aeropuerto de Copenhague (en lo sucesivo, CPH) tiene la ambición de convertirse en un aeropuerto libre de emisiones para 2050. Esto afecta tanto al tráfico aéreo como a las operaciones, por lo que en la primavera de 2020 tuvieron que renovar varias oficinas de la terminal 3 del aeropuerto pensando también en la sostenibilidad. Cuando se trata de renovación energética, el precio y el ahorro están en el punto de mira. Por lo tanto, para CPH era importante que la solución proporcionara un ahorro energético significativo con un plazo de amortización corto

Solución
En colaboración con Signify, CPH decidió sustituir 250 downlights convencionales por los GreenSpace Downlights con PerfectFit de Philips, hechos a medida e impresos en 3D. El downlight se imprime a partir de policarbonato reciclado, lo que reduce las emisiones de CO2 en un 76%. Al mismo tiempo, la tecnología de iluminación del downlight consiste en una placa LED, que reduce significativamente el consumo de energía en comparación con downlights convencionales similares. En una oficina como ésta, con necesidad de luz las 24 horas del día, esto es de gran importancia. En los aseos se instalaron sensores PIR para ahorrar más cuando no se detecta presencia.
Especialmente cuando se renuevan las soluciones de iluminación empotrada, es todo un reto encontrar luminarias que se ajusten 1:1 al recorte. Sin embargo, con la solución PerfectFit de Philips, CPH pudo obtener una solución a medida que encajaba directamente en los recortes existentes. Por tanto, no fue necesario sustituir el techo, lo que redujo el presupuesto del proyecto. El montaje de los 250 downlights corrió a cargo del instalador Kemp
El resultado
CPH quería una solución de iluminación energéticamente eficiente y sostenible en la renovación energética de sus oficinas de la Terminal 3. Al sustituir los downlights convencionales, con un consumo energético de 39,6 W por pieza, por los downlights LED sostenibles, con un consumo energético de 12,5 W, han reducido el consumo total de energía de la oficina en un 68%. Esto equivale a 60.000 kWh al año. Al mismo tiempo, la solución impresa en 3D permitió reducir al mínimo el presupuesto del proyecto, ya que los downlights impresos en 3D pudieron montarse directamente en la instalación existente


Solución sostenible
Con tecnología de impresión 3D, GreenSpace Downlight está diseñado para la economía circular. El downlight se imprime con policarbonato reciclado que puede reciclarse una y otra vez para reducir aún más las emisiones de CO2.

Gran ahorro energético
En una oficina con actividad las veinticuatro horas del día, la conversión a LED se hace notar. Al cambiar los focos convencionales por LED, el aeropuerto de Copenhague ahorra 60.000 kWh al año

Fácil instalación con PerfectFit
Los downlights impresos en 3D son fáciles de montar en la instalación existente, ya que con PerfectFit están especialmente diseñados para el recorte específico