"Luminarias inclinadas que se adaptan al espacio del comedor subacuático"
Desafío para el cliente
SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, operado por Miral y reconocido como el primer parque temático de vida marina de la región, ofrece una experiencia gastronómica subacuática inmersiva en Cenote Café. Aquí, los clientes pueden saborear sus comidas en medio de la encantadora vida marina. Sin embargo, en 2023 surgió un fallo de diseño relacionado con la iluminación de la cafetería.
Las luces, destinadas a iluminar la zona del comedor, provocaban reflejos en las ventanas acrílicas, lo que producía puntos y manchas de luz molestos que mermaban la experiencia única de contemplar el paisaje submarino.
Abordar este problema requiere un delicado equilibrio: proporcionar una iluminación adecuada para los comensales y, al mismo tiempo, respetar la sensibilidad a la luz de los habitantes marinos del acuario. En respuesta, SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, está buscando activamente soluciones de iluminación que no solo resuelvan este problema, sino que también se alineen con el compromiso de Miral con la sostenibilidad, la circularidad y la reducción de la huella de carbono, ejemplificando aún más su dedicación a la innovación y el cuidado del medio ambiente.

"Creamos la intención de diseño del espacio, con bajas emisiones de carbono
que no sólo nos ahorran tiempo de búsqueda, sino que además tienen un bajo consumo de energía, lo que nos remite a la idea de sostenibilidad de esas luminarias" ---- Hisham Laila- Director técnico creativo, Miral
Solución
Utilizando las innovadoras capacidades de la tecnología de impresión 3D, el reto de diseño para SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, se superó con precisión. Esta tecnología permitió la creación de luminarias personalizadas, diseñadas específicamente para dirigir la luz únicamente a las mesas de los comensales, minimizando así el derrame de luz en el acuario. Estas luminarias destacan por sus notables opciones de personalización, que incluyen una gama de colores, niveles de transparencia y texturas. En particular, el exclusivo diseño asimétrico, optimizado mediante simulaciones en 3D, elimina eficazmente los reflejos y el deslumbramiento en las ventanas acrílicas.
El uso de la impresión 3D no solo facilitó un diseño a medida, sino que también agilizó el proceso de instalación gracias a la ligereza de los materiales. Philips MyCreation aprovechó la impresión bajo demanda para acelerar la producción, entregando el pedido en un plazo de cuatro semanas desde la fecha de la orden de compra. Además, estas luminarias se fabricaron con materiales reciclables, en línea con los objetivos de sostenibilidad medioambiental.
Este enfoque redujo significativamente tanto los costes como el consumo de energía en comparación con las soluciones anteriores. La colaboración entre Miral y Philips MyCreation demostró ser fundamental para ofrecer esta innovadora solución de iluminación con prontitud, desempeñando un papel crucial en la mejora de la experiencia gastronómica submarina única en SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi.

Solicite nuestro lookbook
¿Tiene curiosidad por saber cómo puede ser la innovación sostenible y qué puede aportar a su marca? Pida nuestra edición en papel reciclado o, aún más respetuosa con el medio ambiente, descargue la copia digital.

Otros proyectos que pueden interesarle

McDonald's
"No encontrábamos una solución para nuestro diseño de iluminación específico, hasta que hablamos con el equipo de co-creación. El resultado es simplemente impresionante"

PLUS Comercio
"Desde la discusión inicial hasta el prototipo, se ha convertido en un producto personalizado, sostenible y fácil de instalar en 3 meses"

Torre Taipei 101
"La solución de iluminación impresa en 3D que se adapta a nuestro concepto de diseño cicular. Todo es modular y desmontable".