"... Gli apparecchi Signify myCreation stampati in 3D non potevano essere una scelta migliore"
Siamo sempre interessati a nuovi sviluppi che migliorino le nostre credenziali di sostenibilità
Marchio leader mondiale del surf, nato a Bells Beach, in Australia, nel 1969, Rip Curl mantiene una forte affinità con i surfisti e la cultura delle spiagge australiane. La spiaggia più importante della città settentrionale di Sydney. Manly Beac è molto frequentata dagli abitanti del luogo, dai turisti e dai visitatori giornalieri e ospita la sede di alto profilo di Rip Curl all'interno di The Corso. L'iconica striscia di negozi pedonali di The Corso collega Manly Beach al Ferry Wharf e, con negozi complementari e concorrenti nelle vicinanze, Rip Curl aveva bisogno di un negozio rinnovato per brillare davvero.


Standard di illuminazione elevati da rispettare
Per sfruttare uno dei punti vendita con il miglior traffico pedonale del Paese, Rip Curl aveva bisogno di migliorare il suo appeal visivo, attirando ulteriormente i clienti e aumentando la sua quota di mercato. La recente ristrutturazione del negozio ha incluso una riprogettazione e un aumento delle specifiche dello schema di illuminazione, per migliorare l'attrattiva visiva e creare un'atmosfera più invitante per i clienti. In qualità di società certificata B, il team di Rip Curl doveva rispettare standard di illuminazione elevati, che richiedevano al fornitore di illuminazione di verificare a fondo le credenziali di sostenibilità di qualsiasi installazione.

Superare le aspettative
Realizzato in materiale bio-circolare e riciclabile a fine vita, il Philips MyCreation Accent Track ha soddisfatto e superato le aspettative di sostenibilità. Philips MyCreation Accent Track ha migliorato l'esperienza del cliente e ha soddisfatto i requisiti di circolarità dell'azienda. Con un indice di resa cromatica CRI90 di alta qualità, un basso abbagliamento e un'efficacia eccezionale, non è stato necessario scendere a compromessi tra prestazioni e rispetto dell'ambiente. L'aspetto elegante e compatto e la cerniera integrata rendono l'apparecchio perfetto per mettere in risalto gli scaffali e gli espositori di abbigliamento nei negozi.

Sostenibilità senza sacrificare la qualità
Gli apparecchi Philips MyCreations Accent Track hanno fornito a Rip Curl Manly una soluzione illuminotecnica in grado di sostenere i loro impegni di sostenibilità senza sacrificare la qualità della luce. Gli apparecchi potevano essere prodotti localmente, riducendo le emissioni di carbonio del trasporto e sostenendo la produzione in Australia. Inoltre, questo negozio iconico di Manly Corso ha ora un nuovo look, che si addice a un marchio con il pedigree di Rip Curl.
Altri progetti che potreste trovare interessanti

Torre Taipei 101
"La soluzione illuminotecnica stampata in 3D che si adatta al nostro concetto di design cicolare. Tutto è modulare e smontabile".

McDonald's
"Non riuscivamo a trovare una soluzione per il nostro specifico progetto di illuminazione, finché non abbiamo parlato con il team di co-creazione. Il risultato è semplicemente stupefacente"

SeaWorld® Isola di Yas
Apparecchi di illuminazione inclinati che si adattano allo spazio da pranzo subacqueo.