"Gekippte Beleuchtungskörper, die auf den Unterwasser-Essbereich zugeschnitten sind"
Herausforderung für den Kunden
SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, das von Miral betrieben wird und als der erste Themenpark der Region mit Meeresbewohnern gilt, bietet im Cenote Café ein beeindruckendes Unterwassererlebnis. Hier können die Gäste ihre Mahlzeiten inmitten der bezaubernden Unterwasserwelt genießen. Im Jahr 2023 wurde jedoch ein Konstruktionsfehler festgestellt, der die Beleuchtung des Cafés betraf.
Die Lichter, die den Essbereich beleuchten sollten, verursachten Reflexionen auf den Acrylfenstern, was zu störenden Lichtpunkten und Flecken führte, die das einzigartige Unterwassererlebnis beeinträchtigten.
Um dieses Problem zu lösen, ist ein empfindliches Gleichgewicht erforderlich: Es muss eine angemessene Beleuchtung für die Gäste gewährleistet und gleichzeitig die Lichtempfindlichkeit der Meeresbewohner des Aquariums respektiert werden. Als Reaktion darauf sucht SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, aktiv nach Beleuchtungslösungen, die nicht nur dieses Problem lösen, sondern auch mit dem Engagement von Miral für Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und die Verringerung des CO2-Fußabdrucks übereinstimmen, was ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens für Innovation und Umweltschutz ist.

"Wir haben den Raum so gestaltet, dass er wenig Kohlenstoffemissionen verursacht
die uns nicht nur Zeit bei der Suche sparen, sondern auch einen niedrigen Energieverbrauch haben, was wiederum dem Gedanken der Nachhaltigkeit dieser Beleuchtungskörper entspricht." ---- Hisham Laila- Technisch-kreativer Leiter, Miral
Lösung
Mit Hilfe der innovativen Möglichkeiten der 3D-Drucktechnologie wurde die Designherausforderung für SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, mit Präzision gelöst. Diese Technologie ermöglichte die Entwicklung maßgeschneiderter Leuchten, die das Licht ausschließlich auf die Esstische lenken und so den Lichteinfall in das Aquarium minimieren. Diese Leuchten zeichnen sich durch ihre bemerkenswerten Anpassungsmöglichkeiten aus, die eine Reihe von Farben, Transparenzstufen und Texturen umfassen. Insbesondere das einzigartige asymmetrische Design, das durch 3D-Simulationen optimiert wurde, verhindert effektiv Reflexionen und Blendungen an Acrylglasscheiben.
Der Einsatz des 3D-Drucks ermöglichte nicht nur ein maßgeschneidertes Design, sondern rationalisierte aufgrund des geringen Gewichts der Materialien auch den Installationsprozess. Philips MyCreation nutzte den On-Demand-Druck, um die Produktion zu beschleunigen, und lieferte den Auftrag innerhalb von vier Wochen ab dem Bestelldatum. Außerdem wurden die Leuchten aus recycelbaren Materialien hergestellt, was den Zielen der ökologischen Nachhaltigkeit entspricht.
Dieser Ansatz senkte sowohl die Kosten als auch den Energieverbrauch im Vergleich zu früheren Lösungen erheblich. Die Zusammenarbeit zwischen Miral und Philips MyCreation erwies sich als ausschlaggebend für die schnelle Bereitstellung dieser innovativen Beleuchtungslösung, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des einzigartigen Unterwasser-Dinner-Erlebnisses in SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, spielt.

Bestellen Sie unser Lookbook
Sind Sie neugierig, wie nachhaltige Innovation aussehen kann und was sie Ihrer Marke bringt? Bestellen Sie unsere Ausgabe auf Recyclingpapier oder, noch umweltfreundlicher, laden Sie die digitale Version herunter.

Andere Projekte, die für Sie interessant sein könnten

McDonald's
"Wir konnten keine Lösung für unser spezielles Beleuchtungsdesign finden, bis wir mit dem Co-Creation-Team gesprochen haben. Das Ergebnis ist einfach umwerfend."

PLUS Einzelhandel
"Von der ersten Diskussion bis zum Prototyp ist innerhalb von 3 Monaten ein personalisiertes, nachhaltiges und einfach zu installierendes Produkt entstanden."

Taipeh 101 Turm
"Die 3D-gedruckte Beleuchtungslösung, die zu unserem besonderen Designkonzept passt. Alles ist modularisiert und kann auseinandergebaut werden".