L'aéroport de Copenhague rénove son énergie grâce à une solution d'éclairage imprimée en 3D
Contexte
L'aéroport de Copenhague (ci-après CPH) a pour ambition de ne plus émettre de gaz à effet de serre d'ici 2050. Cela concerne aussi bien le trafic aérien que les opérations, et c'est donc également dans une optique de durabilité que l'aéroport a dû rénover, au printemps 2020, un certain nombre de bureaux dans le terminal 3 de l'aéroport. Lorsqu'il s'agit de rénovation énergétique, le prix et les économies sont au centre des préoccupations. Il était donc important pour le CPH que la solution permette de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en ayant un temps de retour sur investissement court

Solution
En collaboration avec Signify, CPH a choisi de remplacer 250 downlights conventionnels par les GreenSpace Downlights avec PerfectFit de Philips, fabriqués sur mesure et imprimés en 3D. Le downlight est imprimé à partir de polycarbonate recyclé, ce qui réduit les émissions de CO2 de 76 %. En même temps, la technologie d'éclairage dans le downlight consiste en une carte LED, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie par rapport à des downlights conventionnels similaires. Dans un bureau comme celui-ci, qui a besoin de lumière 24 heures sur 24, c'est très important. Des capteurs PIR ont été installés dans les toilettes pour réaliser des économies supplémentaires lorsqu'aucune présence n'est détectée.
En particulier lors de la rénovation de solutions d'éclairage encastré, il est difficile de trouver des luminaires qui s'adaptent à la découpe 1:1. Grâce à la solution PerfectFit de Philips, CPH a pu obtenir une solution sur mesure qui s'insère directement dans les découpes existantes. Il n'a donc pas été nécessaire de remplacer le plafond, ce qui a permis de limiter le budget du projet. Le montage des 250 downlights a été effectué par l'installateur Kemp
Le résultat
CPH souhaitait une solution d'éclairage durable et économe en énergie dans le cadre de la rénovation énergétique de ses bureaux du Terminal 3. En remplaçant les downlights conventionnels consommant 39,6 W par pièce par des downlights LED durables consommant 12,5 W, la consommation totale d'énergie des bureaux a été réduite de 68 %. Cela correspond à 60 000 kWh par an. Par ailleurs, la solution imprimée en 3D a permis de réduire le budget du projet au minimum, car les downlights imprimés en 3D ont pu être montés directement dans l'installation existante


Solution durable
Grâce à la technologie d'impression 3D, le lampadaire GreenSpace est conçu pour l'économie circulaire. Le lampadaire est imprimé avec du polycarbonate recyclé qui peut être recyclé à l'infini, ce qui permet de réduire encore davantage les émissions de CO2.

D'importantes économies d'énergie
Dans un bureau où l'activité est permanente, le passage aux LED est perceptible. En passant des downlights conventionnels aux LED, l'aéroport de Copenhague économise 60 000 kWh par an

Installation facile avec PerfectFit
Les downlights imprimés en 3D sont faciles à monter dans l'installation existante, car ils sont spécialement conçus pour la découpe spécifique avec PerfectFit