"Les luminaires imprimés en 3D myCreation de Signify n'auraient pas pu être un meilleur choix
Nous sommes toujours intéressés par les nouveaux développements qui améliorent nos références en matière de développement durable
Grande marque mondiale de surf née à Bells Beach, en Australie, en 1969, Rip Curl entretient une forte affinité avec les surfeurs et la culture des plages australiennes. La plage la plus importante de la ville de Sydney. Manly Beac est très fréquentée par les habitants, les touristes et les excursionnistes, et c'est là que se trouve l'emplacement très en vue de Rip Curl, dans le Corso. La bande commerciale piétonne emblématique du Corso relie Manly Beach au Ferry Wharf et, avec des commerces complémentaires et concurrents à proximité, Rip Curl avait besoin d'un magasin rénové pour briller vraiment.


Des normes d'éclairage élevées à respecter
Pour tirer parti de l'un des sites les plus fréquentés du pays, Rip Curl avait besoin d'améliorer son attrait visuel, afin d'attirer davantage de clients et d'accroître sa part de marché. La récente rénovation du magasin comprenait une refonte et une amélioration du système d'éclairage, afin de renforcer l'attrait visuel et de créer une atmosphère plus accueillante pour les clients. En tant qu'entreprise certifiée B, l'équipe de Rip Curl devait respecter des normes d'éclairage strictes, ce qui obligeait le fournisseur d'éclairage à pousser à fond les références en matière de durabilité de toute installation.

Dépasser les attentes
Fabriqué à partir de matériaux bio-circulaires et recyclable en fin de vie, le Philips MyCreation Accent Track a satisfait et dépassé les attentes en matière de développement durable. Le Philips MyCreation Accent Track a permis d'améliorer l'expérience des clients et de répondre aux exigences de circularité de l'entreprise. Avec un indice de rendu des couleurs CRI90, un faible éblouissement et une efficacité exceptionnelle, il n'y avait pas de compromis à faire entre les performances et la conscience environnementale. Grâce à son aspect élégant et compact et à sa charnière intégrée, le luminaire est parfait pour mettre en valeur les étagères et les présentoirs de vêtements dans les magasins.

La durabilité sans sacrifier la qualité
Les luminaires Philips MyCreations Accent Track ont fourni à Rip Curl Manly une solution d'éclairage qui soutenait ses engagements en matière de développement durable sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Les luminaires ont pu être fabriqués localement, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone liées au transport et de soutenir la fabrication en Australie. En outre, ce magasin emblématique du Manly Corso a désormais un nouveau look, digne d'une marque de la trempe de Rip Curl.
Autres projets susceptibles de vous intéresser

Tour Taipei 101
"La solution d'éclairage imprimée en 3D qui correspond à notre concept de design circulaire. Tout est modulable et démontable".

McDonald's
"Nous ne pouvions pas trouver de solution pour notre conception spécifique de l'éclairage, jusqu'à ce que nous nous adressions à l'équipe de co-création. Le résultat est tout simplement époustouflant

SeaWorld® Yas Island
Des luminaires inclinés qui s'adaptent à l'espace de restauration sous-marin.