Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
Dienst
Nachhaltig | Konfigurierbar | Effizient
No alt text found for image

Wieder verwenden: Den Kreislauf schließen

Das Ende der Lebensdauer eines Produkts sollte nicht das Ende seiner Reise sein.

Wir sind der Meinung, dass man bei der Entwicklung immer an das Ende denken sollte - deshalb wird jede myCreation-Leuchte so gebaut, dass sie zerlegt, recycelt oder wiederverwendet werden kann. Unser zirkulärer Ansatz sorgt dafür, dass die Materialien im Kreislauf bleiben und nicht auf der Mülldeponie landen.

1. Demontage

Leicht zu zerlegen. Noch einfacher, das Richtige zu tun.
Wir machen es Ihnen leicht, unsere Leuchten zu zerlegen. Ob zum Recyceln, Reparieren oder Auswechseln von Teilen - Sie brauchen kein Spezialwerkzeug und keine komplizierte Anleitung. Unser Ansatz:

  • Kein Klebstoff, keine Vergussmasse und keine dauerhaften Befestigungsmittel
  • Minimale Schrauben, Standardverbinder, Bajonettverschluss
  • Die meisten Komponenten können ersetzt werden werkzeuglos oder nur Standardwerkzeuge benötigen
  • Klare Anweisungen zur Demontage sind immer verfügbar

Das macht die Produktabnahme schnell, intuitiv und nachhaltig - ohne unnötige Abkürzungen.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Recycling

Entwickelt für den Recyclingstrom, nicht für den Schrottplatz.Schon in der frühesten Entwurfsphase legen wir Wert auf Materialreinheit und Recyclingfähigkeit. Unsere Leuchten werden hergestellt aus monomaterialien wo immer möglich, ohne Beschichtungen oder Farben, die die üblichen Recyclingverfahren behindern würden.

Wir arbeiten innerhalb etablierte Recyclingsysteme in beiden Europa und die USA und wir recyceln aktiv in unserem eigenen Produktionsprozess, um den Abfall zu minimieren.

  • Nicht spezifikationsgerechtes Filament wird zu einem neuen Filament re-granuliert
  • Fehldrucke oder zurückgewiesene Teile werden geschreddert und wiederverwendet
  • Kein Material wird verschwendet, wenn es nicht unbedingt notwendig ist

Das Ergebnis? Unser Abfall wird wieder zu einer Ressource.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Zurücknehmen

Ihr Altes wird unser Neues.
Wenn eine 3D-gedruckte Leuchte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, bieten wir nicht nur Recycling an, sondern nehmen sie selbst zurück. Wie es funktioniert:

  • Rückgabe verwendet 3D-gedruckte Polycarbonat-Teile durch unser Rücknahmeprogramm (derzeit in der EU)
  • Wir verarbeiten und recyceln die Materialien, um neue Leuchten herzustellen
  • Partner für verantwortungsvolles Recycling und Verwertung
  • Ermäßigungen verfügbar auf neue Produkte, wenn Sie die alten zurückschicken

Dies ist ein echtes Kreislaufmodell, das den Wert im System hält und gleichzeitig nachhaltige Entscheidungen belohnt.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Zusätzliche Lösungen: Instandsetzung

Engineer-to-Order (ETO) Aufarbeitung
Haben Sie eine alte, ikonische Leuchte, die Sie lieben und die Sie aufrüsten möchten? Wir können sie mit moderner LED-Technologie nachrüsten, wobei das äußere Design erhalten bleibt.

  • Behalten Sie die Ästhetik
  • Verbesserung der Leistung
  • Ressourcen sparen

Licht als Dienstleistung (LAAS)
Sie brauchen Licht, aber kein Eigentum? ÜberLAAS sie zahlen eine monatliche Gebühr, während wir uns um die Installation, die Wartung und die Rückgabe am Ende des Lebenszyklus kümmern.

  • Keine Vorabinvestition
  • Immer aktuelle Beleuchtung
  • Vollständig kreisförmiges Dienstleistungsmodell
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.