Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

Réutiliser : Boucler la boucle

La fin de vie d'un produit ne devrait pas être la fin de son voyage.

Nous croyons qu'il faut concevoir en pensant à la fin - c'est pourquoi chaque luminaire myCreation est conçu pour être désassemblé, recyclé ou réutilisé. Notre approche circulaire garantit que les matériaux restent dans la boucle, et non dans la décharge.

1. Démontage

Facile à démonter. Encore plus facile de faire ce qu'il faut.
Nous simplifions le démontage de nos luminaires. Que ce soit pour recycler, réparer ou remplacer des pièces, vous n'aurez pas besoin d'une boîte à outils spécialisée ou d'instructions complexes. Notre approche :

  • Pas de colle, d'enrobage ou d'attaches permanentes
  • Vis minimales, connecteurs standard, raccords à baïonnette
  • La plupart des composants peuvent être remplacés toolless ou ne nécessitent que des outils standard
  • Instructions de démontage claires sont toujours disponibles

Le démontage des produits est ainsi rapide, intuitif et durable - pas de raccourcis inutiles.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Recyclage

Conçus pour le flux de recyclage, et non pour le tas de ferraille.Dès la première phase de conception, nous donnons la priorité à la pureté des matériaux et à leur recyclabilité. Nos luminaires sont fabriqués à partir de mono-matériaux dans la mesure du possible, sans revêtement ni peinture susceptibles d'entraver les processus de recyclage standard.

Nous travaillons au sein de les systèmes de recyclage mis en place dans les deux L'Europe et le ÉTATS-UNISet nous recyclons activement dans notre propre processus de production afin de minimiser les déchets.

  • Filament hors norme est re-granulé en un nouveau filament
  • Fautes d'impression ou pièces rejetées sont déchiquetés et réutilisés
  • Aucun matériau n'est gaspillé, sauf en cas d'absolue nécessité

Résultat ? Nos déchets redeviennent une ressource.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Reprendre

Votre ancien devient notre nouveau.
Lorsqu'un luminaire imprimé en 3D arrive en fin de vie, nous ne nous contentons pas de proposer un recyclage, nous le reprenons nous-mêmes. Comment cela fonctionne-t-il ?

  • Retour utilisé pièces en polycarbonate imprimées en 3D par le biais de notre programme de reprise (actuellement dans l'UE)
  • Nous traitons et recyclons les matériaux pour créer de nouveaux luminaires
  • Partenaires en place pour un recyclage et une valorisation responsables
  • Réductions disponibles sur les nouveaux produits lorsque vous renvoyez les anciens

Il s'agit d'un véritable modèle circulaire, qui maintient la valeur dans le système tout en récompensant les choix durables.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Solutions supplémentaires : Remise à neuf

Remise à neuf par l'ingénieur à la commande (ETO)
Vous avez un vieux luminaire emblématique que vous aimez mais que vous souhaitez moderniser ? Nous pouvons l'équiper de la technologie LED moderne tout en préservant le design extérieur.

  • Conserver l'esthétique
  • Améliorer les performances
  • Économiser les ressources

Light As A Service (LAAS)
Besoin d'éclairage, mais pas de propriété ? Par le biais de LAAS dans le cadre de ce programme, vous payez une redevance mensuelle tandis que nous nous chargeons de l'installation, de la maintenance et des retours en fin de vie.

  • Pas d'investissement initial
  • Un éclairage toujours d'actualité
  • Modèle de service entièrement circulaire
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.